结果:找到"VK1629A SOP32 三线串行接口 128点阵 ",相关内容1000条
  • 为什么RS485不支持任意拓扑
  • RS485不支持任意拓扑,因为任意拓扑在分支处会产生大量的驻波和反射。这是由于阻抗不连续所造成的。阻抗不连续:信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒介到另一种媒介要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通信电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。阻抗不匹配:引起信号反射的另外一个原因是数组收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。在高频电路中,当信号的频率很高时,信号的波长就会很短,当波长短的可以跟传输线长度比拟时...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 舵机 RS485 总线 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-15 11:23:00
  • 做一款串口服务器(带IO接口)
  • 需求如下:1、配置2个RJ45口,实现TCPServer或TCPClient接入主站2、配置8个或116个标准modbus接口,实现接入主站或从站设备3、板卡需预留各485和IO口状态指示灯,届时会外联至1U设备正面显示4、该板卡宜能配置相应的web界面,可以修改各串口的通信方式及端口等信息5、板卡具备IO功能(8路或16路IO)请精通的大咖私信,威Everest4005
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 做一款服务器(带IO 发帖人:会抽筋的虾 发帖时间:2022-10-22 21:04:00
  • VK1629ASOP32三线串行接口128点阵LED数显驱动IC
  • 产品型号:VK1629A产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微封装形式:SOP32产品年份:新年份概述VK1629A是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。功能特点:•采用功率CMOS工艺•显示模式16段×8位•辉度调节电路(占空比8级可调)•串行接口(CLK,STB,DIO)•振荡方式:RC振荡•内置上电复位电路•采用SOP32封装VKD223EB---工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V感应通道数:1通讯接口最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220m...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: VK1629A SOP32 线 128 发帖人:芒果DB 发帖时间:2022-04-08 11:44:00
  • 做一个APP将图片视频像素重排并编码通过WIFI发送到LED屏显示
  • APP将图片或视频帧像素进行重新排列,然后通过WIFI传输到RGBLED点阵(或采用ESP8266)来显示。本项目需要编写下位机软件和APP,调试硬件由我制备。市面上那么多APP,为什么要重复做这种事?因为所使用的LED点阵屏很特殊,主要是LED特殊:很多颗RGBLED的数据通道首尾相连,每颗LED均截取收到的bit0~bit23的数据,其余数据整形转发给下一颗LED。LED收到的数据形式如下每帧数据的刷新信号为一个80uS以上的持续低电平,当此信号出现时LED屏刷新显示。APP要实现的功能:1.可以输入点阵屏的行数(横排)、列数(竖排)、每串LED数,需要每串LED数的原因是也许一串LED...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 像素编码 LED WIFI透传 发帖人:半进化人 发帖时间:2021-01-04 18:41:00
  • FT232RLFTDIUSB转串口芯片SSOP28可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式
  • 基本功能FT232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。基本参数FT232RL,采用SSOP封装方式。基本功能:FT232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。基本参数:FT232RLFT232FTDI原装USB转串口芯片232SSOP28https://detail.1688.com/offer/99600559.html?spm=a26286.8251493.description.2.14f025b2JXSrnzFT232RL,采用SSOP封装方式。工...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FT232RL USB转 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-05 10:17:00
  • MR10Q010-1Mb四路输出高速串行SPIMRAM
  • 1Mb串行MRAM具有四个串行I/O路径,旨在提高读/写速度并减少时钟周期。EverspinTechnologies的具有QuadSPI接口的MR10Q010提供高达104MHz的时钟速度和52MB/s的读/写带宽。MRAM专为需要对数据进行高频写入的应用而设计,可提供与并行I/OMRAM相当的读取/写入带宽。它还允许就地执行(XIP)操作。Everspin代理商宇芯电子可提供技术支持及产品应用解决方案等产品服务。EverspinMRAM这款高性能设备可以以104MHz的速度读取和写入数据,而不会在其他非易失性技术(例如NORFlash)中遇到写入延迟。结合无限的写周期耐久性,MR10Q01...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SPI MRAM,​1MbMRAM,Everspin MRAM,MR10Q010 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-06 16:36:00
  • ​MicrochipSPI串行SRAM和NVSRAM器件
  • Microchip的SRAM和NVSRAM系列(SPI串行SRAM和NVSRAM设备)提供了一种轻松添加外部RAM的方式,且具有以下特性功能特性低功耗CMOS技术:4μA最大待机电流标准4引脚SPI接口:芯片选择、数据输入、数据输出和时钟无限写入存储器、零写入时间提供备用电池(512Kb、1Mb)32字节页面高速SDI(2x)和SQI(4x)模式支持,高达80Mb/s工业温度范围:-40°C至+85°C小型8引线SOIC、TSSOP和PDIP封装Microchip的串行SRAM系列提供了一种几乎能在任何应用上添加外置RAM的方法,这种方法成本相对低廉、操作简单。相比传统并行SRAM,这些8引...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​Microchip,SPISRAM,SRAM 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-02-18 16:10:00
  • Everspin串口串行mram演示软件分析
  • Everspin在磁存储器设计,制造和交付给相关应用方面的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。在平面内和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面处于市场领先地位。包括40nm,28nm及更高工艺在内的先进技术节点上进行了全包交钥匙的300mm大批量平面内和垂直MTJST-MRAM生产。生产基于180nm,130nm和90nm工艺技术节点的MRAM产品。下面要介绍关于everspin公司MRAM演示软件分析everspin公司MRAM演示软件分析MRAM低级驱动程序通过操作系统和调度程序集成到动力总成应用程序中。读写周期由系统时钟(300MHz)测量。图1&2显示了针对动力总成...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin,mram,mram 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-19 17:03:00
  • 串口转HID键盘鼠标芯片:CH9329
  • 概述CH9329是一款串口转标准USBHID设备(键盘、鼠标、自定义HID)芯片,根据不同的工作模式,在电脑上可被识别为标准的USB键盘设备、USB鼠标设备或自定义HID类设备。该芯片接收客户端发送过来的串口数据,并按照HID类设备规范,将数据先进行打包再通过USB口上传给计算机。通过提供的上位机软件,用户也可自行配置芯片工作模式、串口通信模式、串口通信波特率、多种超时时间、VID、PID,以及各种USB字符串描述符。下图为其一般应用框图。特点支持12Mbps全速USB传输,兼容USBV2.0,内置晶振;默认串口通信波特率为9600bps,支持各种常见波特率;支持5V电源电压和3.3V电源电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: HID 鼠标 键盘 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-04-30 14:21:00
  • 改进型TTL串口收发电路
  • 由于单片机TTL通讯距离短,可又不想用485,情急之下搞了四不像来延长通讯距离,还兼容电平转换;原理:发送端经PMOS倒相扩流后输出,接收端经RG1/RG2分压后,由NMOS倒相还原数据;RG1/RG2的作用是降低线路阻抗,以达到抗干扰的目的。设计距离50米,一台主机可带动20台从机,主机任意;理论没有问题,大家有什么看法?欢迎指正。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:水上漂老张 发帖时间:2018-10-17 14:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: